This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM629:LM629

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/677719/lm629-lm629

器件型号:LM629

你(们)好  

我的客户正在使用 LM629、想知道两者之间的区别是什么  

LM629M-6/NOPB 和 LM629M-8/NOPB。

两个均为 SMD、均为24引脚、封装数量相同。

数据表末尾的列表显示没有差异。

您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    请注意第1页上的差异:

    6MHz 和8MHz 最大频率版本分别通过后缀-6和-8提供、用于指定版本。

    电气特性的时钟和复位时序部分也指出了这一点。