This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:DRV595不工作

Guru**** 2379910 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676819/drv595-drv595-not-working

器件型号:DRV595

您好!

我使用 drv595驱动珀耳帖12V/7A。 我使用了 ti 给出的标准原理图。 FAULT 和 SDZ 引脚短接并上拉。

FREQ = 500kHz (fs0 =高电平、FS1 =低电平、FS2 =低电平)

MODSEL 引脚=低电平、选择主模式、选择的增益为26dB。 IN+引脚的输入电压为2.2V。

电源电压 PVCC 在5至12V 之间变化、但 OUTP 和 OUTP 上没有输出。

对于故障检测、FAULT 上的电压为高电平、这意味着正在正常模式下工作。

为什么 DRV595在以下情况下不提供输出? 请建议一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafali、
    "无输出"是什么意思? OUTP 和 OUTN 引脚上没有 PWM 摆动、对吧?
    输入上的电压是多少? 如果您调整输入电压以使差分输入上的电压差约为0.3V、该怎么办? 如果您移除输入信号、您能看到输出引脚上的 PWM 开关吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出端没有 PWM 开关。 OUTP 和 OUTP 引脚上产生的电压约为0.133v

    我已经为 IN-引脚提供接地、IN+上的电压通过 POT (可变电阻器)从不同的电压源变化、该电压源的接地与电路接地不共用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移除输入引脚上的电压后、问题是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    施加输入或没有输入后、输出端有 PWM 开关(正弦波形)、但电压幅度非常低、为0.95v。 我增加了 PVCC 以增加输出电压、但输出电压没有变化。 我的珀耳帖无法冷却、因为 outp 和 outn 两端产生的电压非常低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "在应用输入或不使用输入后"是什么意思? 请帮您解释一下。
    当输出端显示0.95V 信号时、什么是输入信号? 如果放大输入信号、输出信号振幅也会放大、对吧?
    您能否显示输入和输出上的波形? 您能否尝试使用更大的增益设置来实现更大的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在 IN+和 IN-引脚上施加或移除电压、则输出端存在正弦波。

    IN-和 IN+引脚之间的电压差为2.2V、这非常大、因为输入电压限制高达5V。
    正如我已经提到的、输入信号通过分压器提供给 IN+引脚、而 IN-引脚连接到 GND。
    当我改变输入电压时、输出电压没有变化、这不应该发生。
    对于更大的增益、我应该切换到36dB 的增益设置吗?
    应采取什么措施来更改输出 wrt 至输入变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试将 IN-上的电压设置为3V、然后更改 IN+上的电压?
    如果可能、请向我展示 SCH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附上原理图。 请建议设置以实现输出。

    e2e.ti.com/.../drv595-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafali、
    感谢您的 SCH。 如果 PVCC 发生变化、IN 上的电压也会发生变化。 您能否在 IN 上添加固定的3V 电压并调整 IN+上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您误解了自己。 我不改变 PVCC 或 IN+引脚电压。

    我已经尝试过 PVCC 上的不同电压、但它现在通过保持所有其他参数恒定来工作。 同样、我已将 IN+引脚变为恒定的 PVCC、 以查看输出的变化。

    但在这两种情况下、输出没有变化、仍然大约为0.9V。

    是否有任何关于我应该更改的设置以实现输出的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PVCC 电压是多少? 您是否尝试将 IN-设置为3V Biase 并将 IN+设置为3.2V 电压? 在这种情况下、OUTP 和 OUTN 引脚上的输出波形是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 PVCC 设置为6V。 IN-引脚偏置为3V、IN+上的输入大约为2-3V。
    输出引脚上的电压为0.9V 且为正弦波。
    由于我使用了 LC 滤波器、因此输出引脚上不应出现正弦波、因此这可能是输出上的噪声
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 在输入端施加一个直流信号、为什么输出是正弦波? 您能按示波器显示捕获的波形吗? 您能否重新扫描示波器上的时间轴? 正弦波是否可能是 LC 滤波器之后的纹波电流? 输出正弦波上的直流失调电压是多少?