请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8701 主题中讨论的其他器件: CSD18532Q5B
我正在尝试了解如何选择合适的 MOSFET 驱动器来控制直流电机。 我阅读了来自德州仪器和 Microchip 的大量文献、但仍然无法完全了解如何准确计算栅极驱动器电流。 我找到了有关如何计算栅极驱动电流的应用手册 、其中注意到栅极驱动电流(I_G)= Q_G/t、其中 Q_G 是总栅极电荷、t 是上升时间。
在查看 TI 网站上的一些驱动程序时、我找到了 DRV8701和[相应的 EVM 模块][2]。 在原理图中、GH 和 GL 引脚通过0欧姆电阻连接到晶体管 CSD18532Q5B 的栅极。 MOSFET 的最大串联栅极电阻为2.4 Ω。 根据 DRV8701数据表、当 R_IDRIVE 接地小于1KOhm 时、I_DRIVE 为6mA (我假设 R_IDRIVE I 应查看此值)。 当我根据 Microchip 应用手册计算所需的栅极电流时、结果为8.05A (=58nC/7.2ns)。 即使查看 DRV8701的最大 I_DRIVE 电流(150mA)、也不能满足该要求。
我不确定我的行为是什么。 当我使用 PWM 信号时、I_G 值是否会根据 占空比减小? 这就是8701EVM 能够驱动 CSD18532Q5B 的原因吗?