请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8872-Q1 你(们)好,先生:
我正在验证跳闸功能。 (Itrip =Vtrip/上升)
但我无法获得正确的结果。
(例如:)
VM =>24V
IN2输入信号=> 逻辑高电平
IN2输入信号=>逻辑低电平
绕组电感=> 220uH
电机电流=>1.65A,
上升=>1欧姆
Itrip = 0.35/1 => Itrip = 0.35A
当我测量电机绕组电流时、我得到的 Ipeak = 1.65A
为什么?
CH1电机绕组电流
通道2 nFault
CH3 OUT2
Ch4 Isen
Andrew