This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305和 SPI 通信

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676990/drv8305-drv8305-and-spi-communications

器件型号:DRV8305

您好!

正在处理 SPI 传输,想知道什么是测试 SPI 读/写的好方法?

我在这里的意思是、当我让 SPI 通信与芯片一起工作时、了解 DRV8305 SPI 寄存器读取操作的任何好方法是什么?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    建议对任何默认值为非零的寄存器执行读取操作、例如寄存器0x5、0x6或0x7。 读取非零寄存器可以很好地指示正确操作。

    验证读取后、写入其中一个寄存器、然后执行回读以确认写入正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    将进行拍摄并发布进一步的更新。 但可能需要一段时间。

    谢谢、

    制造商