请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1 尊敬的先生。
我的客户正在将 DRV8703-Q1评估为其系统的有刷电机前置驱动器。
此时、OEM 指出了 DRV8703-Q1 GND 之间的 GND 电平差异
和电机 GND。 它可能大约为1 ~ 1.5V。
DRV8703-Q1 GND 是一种 ECU GND。 电机 GND 是一种车辆底盘 GND。
这两种情况都将发生、ECU GND >底盘 GNG、ECU GND <底盘 GND。
(我想它会影响负浪涌保护二极管等)。
它们不会为电流测量放置低侧感应。
现在、他们正在询问此类 GND 电平差异对 DRV8703-Q1的影响。
很抱歉突然干扰您的工作。 请提供您的建议。
我想对 DRV8703-Q1基本功能没有影响、因为它们是基于的
ECU 接地。 我想我的猜测是正确的吗?
2.我假设对 DRV8703-Q1保护功能没有影响、因为 VDS 监视器是
由电压差执行、而不是来自 GND 的绝对电压电平。
我想我的猜测是正确的吗?
我想栅极电荷会受到影响、因为 VDS 会被移位。
我想我的猜测是正确的吗?
这与上面#3有关。
我想知道 VGS (th)会产生影响吗? 是否存在 FET 导通或
是否由于这种影响而阻碍了关断?
此致、
H. Sakai