This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:GND 电平差异的影响

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676830/drv8703-q1-influence-of-gnd-level-difference

器件型号:DRV8703-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在将 DRV8703-Q1评估为其系统的有刷电机前置驱动器。
此时、OEM 指出了 DRV8703-Q1 GND 之间的 GND 电平差异
和电机 GND。 它可能大约为1 ~ 1.5V。
DRV8703-Q1 GND 是一种 ECU GND。 电机 GND 是一种车辆底盘 GND。
这两种情况都将发生、ECU GND >底盘 GNG、ECU GND <底盘 GND。
(我想它会影响负浪涌保护二极管等)。
它们不会为电流测量放置低侧感应。

现在、他们正在询问此类 GND 电平差异对 DRV8703-Q1的影响。
很抱歉突然干扰您的工作。 请提供您的建议。

我想对 DRV8703-Q1基本功能没有影响、因为它们是基于的
   ECU 接地。 我想我的猜测是正确的吗?


2.我假设对 DRV8703-Q1保护功能没有影响、因为 VDS 监视器是
   由电压差执行、而不是来自 GND 的绝对电压电平。
   我想我的猜测是正确的吗?


我想栅极电荷会受到影响、因为 VDS 会被移位。
   我想我的猜测是正确的吗?


这与上面#3有关。
   我想知道 VGS (th)会产生影响吗? 是否存在 FET 导通或

   是否由于这种影响而阻碍了关断?

此致、

H. Sakai