This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:软件无传感器调优问题

Guru**** 2482465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350S-EVM, DRV8350H-EVM, DRV8353R, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue

器件型号:DRV8350H-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8350S-EVMDRV8353RDRV8353

您好!

对于我们的电池供电型烟雾抽风扇、我们希望开发1.5KW 无刷电机驱动器。

对于新的开发、我们希望使用参考 DRV8350S。

我们计划使用 DRV8350S-EVM 电路板开始我们的开发工作。

 

我的启动序列有问题、我们在电路板 DRV8350S-EVM 上使用 FIRware SLVC755无传感器。

电机在无负载的情况下正常运行。

对于负载(风扇的螺旋桨)、我无法使电机启动、我有过流错误。

哪个参数有问题?

我的配置:

我的过流错误结果:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/38/20221020_5F00_165013.mp4

感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖

    我已将此主题分配给一名团队成员、我们将在下周做出回应  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue "]

    我的启动序列有问题、我们在电路板 DRV8350H-EVM 上使用 FIRware SLVC755无传感器。

    电机在无负载的情况下正常运行。

    对于负载(风扇的螺旋桨)、我无法使电机启动、我有过流错误。

    [/报价]

    您好!

    目前、您使用6脉冲 IPD 方法来查找转子位置、 但是、对于驱动可以自由旋转任一方向的风扇、我建议使用对齐方法并将大值设置为 Align_WAIT_TIME、以便推进器稳定(尝试使用不同的值并观察风扇设置时间、以避免时间过短导致位置错误、 或过长时间导致电机或 FET 过热)。

    IPD 应用于不能自由移动(电动踏板车)或只能向一个方向移动的负载;对齐方法是风扇更可靠的方法、或负载即使在高惯性的情况下也可以双向自由移动。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

     

    希望你们做得好!

     

    您如何确定硬件变体是否存在过流故障?

     

    它设置的 VDS 过流电平是多少? 您是否尝试增加它? 您能否提供相电流、nFault 和 SHx 的波形?

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试这种方法、我将在今天或明天发布结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    首先、我使用应用 DRV8350x EVM。

    在启动后显示过流的是应用。

    电机相电流限制为120A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了使用对齐方法时没有负载的情况改进

    负载时、我会获得与第一个帖子视频相同的行为

    现在、我在 GUI 上的错误代码是加速

    我尝试更改这些值而不成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4391104 #4391104"]现在我在 GUI 上的错误代码是加速。[/quot]

    您好!

    因此、用于换向的电机位置检测现在是良好的、但由于其惯性负载非常高、因此无法加速到所需的设置。 对于此应用、您应将加速度设置为低、以避免出现上述错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上所述、部件开环加速控制的设置不允许我进入闭环。

    以下是更多详细信息:

    结果:

    e2e.ti.com/.../20221103_5F00_092228.mp4

    在低加速度设置下、我会得到过流误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    您能否提供我之前请求的波形。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    您能否还提供触发故障时 SPI 寄存器的图片? 您使用的驱动电流是多少?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4392528 #4392528"]结果:[/quot]

    您好、Julien、

    我观看视频并有问题:

    1.电机所需的转速是多少? 对于这种大型风扇、4300和2300rpm 的转速有点高、您确定它可以达到2300rpm 吗?

    2.在对齐模式期间,我看到风扇没有完全稳定,然后开始加速。 我将提供更多的  Align_WAIT_TIME 时间、直到电机在加速到目标速度之前完全停止。 如果未稳定、则转子位置可能不正确、电机将以低效率的功率运行。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里是默认 过流前的相电流波形:(探针口径10mV/A)

    对于驱动器电流,我使用此值:

    谢谢。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    负载所需的最大速度为2300rpm、它与另一个等效驱动器配合使用。

    对于对齐模式,我使用最大值:

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时包含三个相位的波形。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    感谢您提供更多信息。 我将在下周提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    最后一个视频显示、由于故障而关闭之前电机运行良好。 我想、在该速度下、从开环切换到闭环是安全的、因为该速度足够高、可实现 BEMF 过零检测。 您如何知道在开环或闭环期间发生了故障? 您能否读取状态指示开环或闭环控制?

     start_up_Duty_cycle 的编程值是多少? 这是开环运行期间驱动电机相位的 PWM。 过高会导致开环速度较慢时的过流限制。

    对于电机设置、电机极点= 8。 这是8对还是总共8个磁体(4N + 4S)? 如果是8个磁体、则为4个极对:

    2300rpm = 38rev/秒;在2300rpm 时、电气周期= 38x4 = 152Hz。  

    给定:ACC 速率= 1Hz/s;ACC_STOP=12MHz;在25kHz PWM 下、设备等待时间= 50000 (PWM 周期)= 2s。

    从视频中可以看到、电机在对准期间没有稳定、因此我认为您应该通过更低的 PWM = 15kHz 而不是25Kzh 为对准等待时间提供更多的时间、这将使对准等待时间达到50000 x 1/15kHz = 3.3秒。 风扇噪声很大、因此无法听到15kHz PWM 噪声、这也节省了 FET 开关热损耗。

    Acc_Rate 能否设置为小于1Hz/秒? 例如需要更多时间来加速的高惯性风扇的0.1Hz/秒。  

    ACC_STOP = 12MHz 意味着当电机速度为12MHz/4 = 0.003转/秒时、控制将从开环切换到闭环、这对于检测 BEMF 过零非常慢且不可靠。 我要将其设置为0.5转/秒= 0.5 x 4 = 2000MHz。  

    对于这个高惯性电机、我还将设置 Acc_Velocity_init = 0。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以设置 Motor_Phase_Current_Limit = 120、这不是120安培、而是大约2.7A

    根据公式:I * 0.007 * 5 * 4096/3.3 = 120;

    因此电流 I = 2.76A

    由于电路板具有最大电流15A RMS、因此我可以安全地设置限值 I = 10A 或 MPCL = 434。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否认为接口中存在错误?

    因为应用中允许的最大范围电流为120A。

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您花时间尝试解决我的问题。

    我不确定从开环到闭环时是否会出现故障。

    在软件中,启动占空比来自计算:

    SensorlessTrapController.Duty_per_Speed = (SensorlessTrapController.PWMPeriod / SensorlessTrapController.Hertz_per_Unit_Vol_Counts);
    CalDutyPerSpeed();               //此内联函数根据使用的器件的输入速度、电机额定电压、额定速度、欠额定值、施加的直流总线电压计算适用的占空比
    SensorlessTrapController.Duty_per_Unit_Speed =(SensorlessTrapController.Duty_per_Speed / SensorlessTrapController.VCCvoltage);
    SensorlessTrapController.Duty_per_Unit_Speed =(SensorlessTrapController.Duty_per_Speed / SensorlessTrapController.VCCvoltage);
    SensorlessTrapController.IQMatH_TEMP_C =_IQ15 ((SensorlessTrapController.AccelVelocity >> 10));
    SensorlessTrapController.IQMatH_TEMP_B =_IQ15 (SensorlessTrapController.Duty_per_Unit_Speed);
    SensorlessTrapController.IQMatH_TEMP_A =_IQ15mpy (SensorlessTrapController.IQMatH_TEMP_B、SensorlessTrapController.IQMatH_TEMP_C);
    SensorlessTrapController.StartupDutyCycle =_IQ15int (SensorlessTrapController.IQMatH_TEMP_A);

    我有4极对8极。

    我测试了15kHz 和10kHz:结果不会更好。

    加速率最小值为1。

    加速度最小值为1。

    如果我增加参数 Acc_stop、我将切换到过流。

    我将尝试使用霍尔效应传感器的模式、以查看我是否获得更好的结果...

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4401844 #4401844"]我将尝试使用霍尔效应传感器的模式以查看我是否获得更好的结果...

    您好、Julien、

    如果电机具有霍尔传感器、则使用霍尔传感器进行换向比使用无传感器更可靠、尽管需要连接更多5根导线。 我将阅读您的回复以了解任何新信息。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4401619 #4401619"]您是否认为界面中存在错误?

    EVM 板仅根据数据表中的规格输出15A RMS 最大值、因此显示120A 的 GUI 菜单错误。  

    您能否尝试根据公式将电流设置为434、以设置为10A?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4401844 #4401844"]我不确定从开环到闭环时是否会出现故障。

    从您发布的视频中、电机旋转得足够快、使其已经处于闭环状态。 因此、我认为由于电流限制而关闭、您不小心将其设置得太低-输入120仅为2.76A。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4401619 #4401619"]因为应用中允许的最大电流范围是120A [/quot]

    您好、Julien、

    以下是用户手册中的 Motor_Phase_Current_Limit 计算:

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的风扇可与霍尔传感器软件配合使用。
    我将继续在此配置中进行测试。

    有关其他用户的信息、传感固件仅在1X PWM 模式下工作。
    在使用霍尔传感器的模式下进行测试后、我将返回到模式无传感器。

    如您所建议:

    对于无传感器模式、我将直接强制固件中的相电流值。

    读取软件后、GUI 值似乎没有重新调整。

    因此,120的值是不够的。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4407836 #4407836"]我的风扇使用霍尔传感器的软件。[/quot]

    您好、Julien、

    它之所以起作用、是因为使用霍尔传感器、还是因为相电流增加了120多? 因为我怀疑设置120实际上只提供了2.76A。

    如果在相电流相同(大于120)的无传感器模式下仍然无法工作、那么我认为这是由于对齐模式没有足够的等待时间让转子稳定。 这就是为什么在15kHz 频率下使用 PWM 会延长等待时间以实现良好对齐的原因。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它的工作原理是、因为我使用的是霍尔传感器。

    我还没有更改相电流值。

    对于无传感器模式、我已经在15kHz 频率下测试了 PWM、但它不起作用。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4409179 #4409179"]对于无传感器模式、我已经测试了15kHz 的 PWM、但它不起作用[/quot]

    15kHz PWM @ 50000周期= 3.3秒、似乎足够长、风扇可以稳定下来。 您能否在3.3秒的对齐过程中发布视频? 它在无传感器模式下无法工作、因为对齐未能充分检测到转子磁体、因此电机换向效率较低、并导致高电流。

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    此主题将由于不活动而很快过期、问题是否已解决?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、什么都没有解决、

    我继续在无传感器模式下进行测试、我必须修改电流测量器件上的硬件才能达到2300rpm。

    使用电流测量组件时、无法达到文档中所示的15ARMS。

    如需了解相关信息、以下公式为 false。

    对于电流测量、我们有一个同相放大器电路 u_I_PHASE_ADC=((38.3/2)+1)*0.007*I_Phase。

    电机相电流限制= u_I_PHASE_ADC *(4096/3.3)。

    大量浪费时间用于未更新的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    对拖延表示歉意。

    GUI 采用电流限制、电流限制为120A。 但是、EVM 的额定 RMS 为15A、因此我们不建议将电流设置为高于15A、以避免在高于电路板额定电流的情况下运行。

    也许您可以尝试将占空比限制为20%、以查看它是否有助于避免过流、然后切换到闭环、然后增加占空比。 您还可以使用加速停止来确定何时是切换到闭环的最佳时间。 通过增加此值、您将保持开环更长、并达到更高的速度、并希望具有更高的反电动势。

    请随时向我们更新您的测试结果。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    如上所述、我继续使用传感器。 然后、我将返回到无传感器器件来测试您的建议。

    文档中提到:最高15A 的 RMS 驱动电流。

    它是每相电流吗? 还是电源的电流? 这对我来说并不是很清楚。

    在研究了连接器、MOSFET 和 PCB 之后、我不明白如果这是施加的限制、为什么我们应该将自己的电流限制在每相15A 最大值。

    谢谢。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    15A 是连续电机相电流。 该电路板设计为在该限制下工作、以不违反设计建议。 如果在较高电流下工作、可能会有一些走线或其他元件损坏。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4418417 #4418417"]

    使用电流测量组件时、无法达到文档中所示的15ARMS。

    如需了解相关信息、以下公式为 false。

    [/报价]

    您好、Julien、

    您为什么说公式错误? 我认为参数 MOTOR_PHASE_CURRENT_LIMIT 不是电机相位中实际受限的电流、而是电流为7m Ω 电流感应电阻器的12位 ADC 转换器的 ADC 值。 因此、要将电机相电流限制设置为15A、您应该向 MOTOR_PHASE_CURRENT_LIMIT 写入651。

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    [引用 userid="536592" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4419221 #4419221]GUI 采用电流限制、电流限制为120A。 但是、EVM 的额定 RMS 为15A、因此我们不建议将电流设置为高于15A、以避免超出电路板的电流额定值运行。[/quot]

    在 GUI 中、我认为 MOTOR_PHASE_CURRENT_LIMIT 的值120A 设置不是实际电机相电流、而是12位 ADC 转换器值、该值是实际相电流的缩放值。 实际上、将单元"A"分配给 MOTOR_PHASE_CURRENT_MINIT 参数是错误的、因为这会导致混淆。 因此、120不是 GUI 可设置的最大限制、因为它可以设置为高于120。 即、应将其设置为651、以便将电机相电流限制为15A。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    增益5与我的材料不符。 我解释:

    只有 DRV8353和 DRV8353R 具有内部分流放大器、5V/V 是 DRV8353的 CSA_GAIN 参数。

    我的 DRV8350S-EVM 板仅使用同相放大器电路进行外部电流测量。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    请随时向我们更新您的测试。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4391104 #4391104"]

    现在、我在 GUI 上的错误代码是加速

    我尝试更改这些值而不成功

    [/报价]

    您好、Julien、

    8350驱动器没有 Vsense OCP、因此无传感器电机不是由于电流限制保护而关断、因为驱动器没有此功能。 那么、您是否知道在以无传感器模式运行时导致驱动程序关闭的原因?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    这是一个更新:要执行我的测试,我更改了 R SHUNT R75,我放置了一个0.003的电阻器。

    我更改了该电阻器、以便在无过流默认值的15A RMS 下使用电路板。

    我已将 I PHASE 参数调整为 ARROUND 40A (GUI 上为13A)。

    电阻为0.007 pic 时、电流过流时通过软件、不允许在每相15A rms 的条件下使用开发板。

    我还可以修改软件、滤除电流峰值、但我更喜欢保持过流故障不变。

    因此、我能够在传感器模式下以每相15A rms 的电流和2300rpm 的转速进行测试、这是可行的。

    我仍然需要检查性能、在我看来、对于梯形试验、相电流的形状似乎不符合要求。

    您对此功率降有何看法?

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    参数调整问题。 但哪一个???

    当然、相电流的管理与传感器的模式一样。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人知道我可以从何处获取 DRV8350H-EVM 原理图? 我很好奇、8350没有3个电流感应放大器、因此电路板如何感应电机相电流。 我认为3个电流感应电压连接到 MCU ADC 转换器、但不确定。 我搜索过 TI 和互联网、但找不到。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    我将咨询我的团队、并尝试了解您看到这些下降的原因。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    设计文件如下: https://www.ti.com/lit/zip/slvc763

    DRV8350H-EVM 仅具有电流感测功能。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4409179 #4409179"]对于无传感器模式,我已经在15kHz 的频率下测试了 PWM,但它不起作用。[/quot]

    我知道你已经用15kHz 和10kHz PWM 测试了无传感器模式来延长  Align_WAIT_TIME --给电机更长的时间使转子与定子产生的磁场对齐。 您是否观察到电机开始转动之前的延迟时间更长(PWM 频率更低)? 随着 PWM 频率降低、您应该会看到校准稳定时间更长。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay 和 TI 其他员工:

    [引用 userid="526592" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4419221 #4419221"] Hey Julien

    DRV835xx-EVM 无传感器软件用户指南中列出了以下公式、这是错误的!!! 这已经浪费了 Julien 和 Me (当然还有许多其他用户)很多次、因为我们假设这是要在 GUI 中设置的电流限制、但此公式仅适用于 DRV8353。

    对于 DRV 8350x-EVM、公式应如下、因为放大器增益为 G=20而不是5:

    MOTOR_CURRENT_LIMIT =安培 * 0.007 * 20 * 4096 / 3.3

    这意味着在 u_I_PHASE_ADC 的最大值为4096时、电机电流限制为3.3/(20 * 0.007)= 23.6A

    因此、TI 员工应更新用户指南文档以添加 DRV8350x 电路板的公式。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4418417 #4418417"]

    对于电流测量、我们有一个同相放大器电路 u_I_PHASE_ADC=((38.3/2)+1)*0.007*I_Phase。

    电机相电流限制= u_I_PHASE_ADC *(4096/3.3)。

    [/报价]

    我注意到您的公式不正确;应该是 MOTOR_CURRENT_LIMIT、因为它不仅是一个相位、而且总电机电流流经一个0.007欧姆的 Rsense。

    MOTOR_CURRENT_LIMIT =安培 * 0.007 * 20 * 4096 / 3.3;

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4434569 #4434569"]

    这是一个更新:要执行我的测试,我更改了 R SHUNT R75,我放置了一个0.003的电阻器。

    我更改了该电阻器、以便在无过流默认值的15A RMS 下使用电路板。

    我已将 I PHASE 参数调整为 ARROUND 40A (GUI 上为13A)。

    电阻为0.007 pic 时、电流过流时通过软件、不允许在每相15A rms 的条件下使用开发板。

    [/报价]

    根据以下文档、我相信 DRV8350-EVM 板在20A 而不是15A 的电机电流下具有最大电机电流:

    如果您想将电机电流限制设置为15A、程序值应在使用库存0.007欧姆 Rsense 时为:

    15A * 0.007 * 20 * 4096/3.3 = 2606、这是 ADC 转换器输出。

    问题:在 GUI 中输入电流限制值时、应该输入 ADC 转换器值还是电机电流、单位为安培?  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    您看到的骤降是梯形换向中的预期值、也称为扭矩纹波(每60度发生一次)。 这是由于电机开关相位和电机(电感器)抵制电流变化所致。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Julien

    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4400344 #4400344"]

    同时包含三个相位的波形。

    [/报价]

    三相电压的波形应是单极的----高于接地。 在示波器图片上、显示的波形具有负电压。 您可以确认这一点吗?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、我确实注意到在发动机开始转动之前启动时间更长。

    尽管有这些设置、我仍然无法正常转动螺旋桨(在无传感器模式下)。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是三相电流