This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212P:大容量电容器选择

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184666/drv8212p-bulk-capacitor-selection

器件型号:DRV8212P
主题中讨论的其他器件:DRV8212

DRV8212的数据表建议使用大容量电容器。 我们如何为此电容器得出一个值? 为什么 仅并联添加0.1uF 陶瓷电容器是有任何原因的吗?

我看到了一些建议将多个电容器用作大容量电容器的设计。 我的设计中是否需要对此进行配置?  

注意:我将使用的电机的额定电流为220mA、堵转电流为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    建议使用大容量电容器、因为它在切换电机时为电机提供高浪涌和堵转电流。 大容量电容器还有助于降低系统中的电源纹波。 我们建议使用最小10uF 的大容量电容。 如果电路板上有足够的空间、建议放置一个电容器。 数据表的第10节提供了大容量电容器的通用 PCB 布局指南。

    培训视频 还提供了有关电机系统中大容量电容的有用信息。

    此致、

    Pablo Armet