请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8714-Q1 尊敬的
我有两个关于离线短路和开路负载检测的问题。
例如、如果在 VDD 和 GND 之间串联了上拉电流源和电阻器 R、如何计算电流源的电压。
2.您能否举例说明如何配置电流源组合以及如何根据 VDS 状态确定它是开路负载还是短路? 假设 VDS_LVL 和 EN_OLSC 配置正确。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
我有两个关于离线短路和开路负载检测的问题。
例如、如果在 VDD 和 GND 之间串联了上拉电流源和电阻器 R、如何计算电流源的电压。
2.您能否举例说明如何配置电流源组合以及如何根据 VDS 状态确定它是开路负载还是短路? 假设 VDS_LVL 和 EN_OLSC 配置正确。
提前感谢
您好!
感谢您的提问。 请参阅随附的文件。 它介绍了如何使用 DRV8714-Q1离线诊断。 它显示了开路和短路情况的示例。
e2e.ti.com/.../5504.DRV87xx_2D00_Q1_5F00_Offline_5F00_OL_5F00_SC_5F00_rev1.pdf
此致
Shinya Morita