This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718-Q1 VCP 电源

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184091/drv8718-q1-drv8718-q1-vcp-supply

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903-Q1

大家好!  

客户希望使用 DRV8718 VCP 为比较器 LM2903-Q1供电。 VCP 约为22V、 比较器 LM2903-Q1的电气特性 如下所示。  这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。我们将在24小时内审查您的问题和反馈

    此致

    Shinya Morità ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 此问题发布在 DRV8718-Q1。 DRV8718-Q1 VCP 输出为 PVDD +高达11V。  因此、只要 PVDD 低于11V、VCP 将保持低于22V。

    如果您有更多有关 LM2903-Q1的问题、请为 LM2903-Q1发布问题。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    [引用 userid="529712" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184091/drv8718-q1-drv8718-q1-vcp-supply "]

    客户希望使用 DRV8718 VCP 为比较器 LM2903-Q1供电。 VCP 约为22V、 比较器 LM2903-Q1的电气特性 如下所示。  这是可以接受的吗?

    [/报价]

    它取决于 PVDD 上的电压。 PVDD 上的电压是多少?

    如果您说 VCP 为22V、这是否意味着 PVDD 为11V?

    VCP = PVDD + 11V。

    每次栅极信号切换时、VCP 都会产生纹波、因此它不是用作其他组件电源的干净电源。

    Brian