请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 主题中讨论的其他器件:LM2903-Q1、
大家好!
客户希望使用 DRV8718 VCP 为比较器 LM2903-Q1供电。 VCP 约为22V、 比较器 LM2903-Q1的电气特性 如下所示。 这是可以接受的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
客户希望使用 DRV8718 VCP 为比较器 LM2903-Q1供电。 VCP 约为22V、 比较器 LM2903-Q1的电气特性 如下所示。 这是可以接受的吗?
您好、Hale、
[引用 userid="529712" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184091/drv8718-q1-drv8718-q1-vcp-supply "]客户希望使用 DRV8718 VCP 为比较器 LM2903-Q1供电。 VCP 约为22V、 比较器 LM2903-Q1的电气特性 如下所示。 这是可以接受的吗?
[/报价]它取决于 PVDD 上的电压。 PVDD 上的电压是多少?
如果您说 VCP 为22V、这是否意味着 PVDD 为11V?
VCP = PVDD + 11V。
每次栅极信号切换时、VCP 都会产生纹波、因此它不是用作其他组件电源的干净电源。
Brian