This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, DRV8704, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/745428/drv8711-drv8711

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2DRV8704

您好!

 

我们有4个 BDC 电机可供控制。 我们决定使用 BOOST-DRV8711来控制每2个。

 

我们可以将这些 BOOST-DRV8711的2个堆叠在一起并使用相同的 MSP-EXP430G2 LaunchPad、还是必须使用两个 LaunchPad?

 

此致

Sam

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    除非使用相同的时序控制电机、否则您将需要两个 LaunchPad。

    请考虑 DRV8704。 它与 DRV8711类似、但衰减操作略有变化、可更有效地控制 BDC 电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rick

    谢谢你。

    我们确实考虑了 DRV8704升压/EVM。 我们认为它可以很好地连接到 LaunchPad、具有几乎与 DRV8711相同的额定电压、但无法确认该 EVM 的额定电流。 您能否向我们发送一份说明该 EVM (而不是 DRV8704 IC)额定电流的文档?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我找不到确定的电流限制、但电流限制至少应与 BOOST-DRV8711相同。

    该电路板的设计非常相似,使用八个具有较低 Rdson FET 的单个 FET,而不是四个双 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rick

    谢谢你。

    DRV8704电路板似乎可以很好地对接/堆叠到 Launch Pad。 尽管它不称为升压板。 对吧?

    选择 DRV8711的原因之一是它使用3个双 MOSFET (而不是6个单通道)、这至少对我们而言是一个理想的特性。 唯一的缺点是快速衰减模式、我们可以通过多种方法来规避该模式(例如对 PHASE 引脚进行 PWMED、而不是使能引脚)。 对吧?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    正确、它不称为 LaunchPad BoosterPack。 它设计为独立运行、但允许 LaunchPad 根据用户指南进行一些修改来连接 LaunchPad。

    如果使用 DRV8711或 DRV8704的慢速衰减调节电流、DRV8704将更加高效。 这是因为当达到 Ichop 时、DRV8711将短暂禁用已导通的低侧 FET、然后重新启用它。 这会导致电流在短时间内流经体二极管。

    DRV8704不执行此操作、并在进入慢速衰减时使低侧 FET 处于启用状态。

    另一种选择是从 BOOST-DRV8711中取出 DRV8711、并用 DRV8704替换。 这些器件是引脚对引脚兼容的。 这将使您能够评估双 FET。