This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:LED3

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184808/mct8316aevm-led3

器件型号:MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCT8316A

大家好、团队、

查看器件数据表、引脚39说明与其他引脚一起为 NC:

但是、通过检查数据表引脚39是否已连接到警报(LED3)、您能否分享有关此连接的更多详细信息?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

     MCT8316A RTM 版本上的 PIN39确实是 NC。 MCT8316AEVM 上的警报 LED 连接是在 Pre-RTM PMCT8316A 上生成的传统原理图。 RTM MCT8316A 器件不需要或使用此功能。

    但是、请注意、MCT8316B 器件的 ALARM 引脚功能将重新添加。

    此致、
    Eric C.