This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:功能安全认证

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183571/drv3255-q1-functional-safety-certification

器件型号:DRV3255-Q1

您好,

我们开发电机控制单元 并使用 TI DRV3255作为栅极驱动器。

DRV3255是 ISO26262的 III 类硬件元件。  

我已经获得了安全手册和 FMEDA。

但第三方表示、我们仍然需要提供安全案例或评估报告。

 DRV3255是否有安全案例或评估报告?

此致、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    由于 DRV3255包含在 NDA 中、我无法在公共 e2e 论坛上详细讨论。 我将与您的 FAE 合作解决您的问题。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    安全案例或评估报告是 有关整个系统的报告、由于 DRV3255仅是系统的一部分、因此您需要与第三方合作、以针对官方安全认证评估和认证您的系统。 在此过程中、我们提供了安全手册和 FMEDA 等文档来帮助您、但安全案例/评估报告基于整个系统设计、因此您的团队需要 根据 整个系统设计编写该报告。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    DRV3255是一个具有其自身安全机制的复杂栅极电路。 它应定义为 III 类硬件元素。 TI 应提供某种文档、例如安全案例/评估报告、以确认 DRV3255的开发符合 ISO26262要求的证据和论据。 该文档可由 TI 的内部功能安全团队提供。  

    BR Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    让我与团队核实一下这一点、然后再联系您。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我已通过电子邮件回复了 FAE、他会将我的回复传递给您。 如果您需要其他信息、请告诉我!

    此致、

    Anthony Lodi