This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:EVM 中的 IDRIVE 和 VDS 配置

Guru**** 2557580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184767/drv8323-idrive-and-vds-configuration-in-evm

器件型号:DRV8323

大家好、我叫 Pedro。
我一直在使用 DRV8323EVM (HW 配置)、我注意到以下引脚配置:

如您所见、IDRIVE 和 VDS 引脚同时配置了一个75k 上拉电阻和一个75k 下拉电阻。
我在数据表中没有看到此配置、我只看到以下7种可能:

EVM 的配置是什么?
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    今天我没有机会去做这件事,但明天我将能够研究这件事。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    IDRIVE 和 VDS 引脚上的上拉和下拉电阻是分压器、如下所示:

    其公式为 Vout = Vin * R2/(R1+R2)、因此  IDRIVE 和 VDS 的 Vout 将等于1.65V。

    查看表7.5七级 H/W 输入(IDRIVE、VDS)下的电气特性、  计算出的 Vout 将等于上面突出显示的"输入模式4电压"。

    最棒的

    ~Alicia