This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:延迟时间

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182068/drv8316c-delay-time

器件型号:DRV8316C

大家好、

数据表中的波形下方显示了 INx 和 SOx 之间的2us 延迟、转换率为200V/us、远长于数据表中的参数赋值器。

请告诉我原因。

此外、我可以看到 SOx 波形中的一些脉冲噪声、似乎是由 INx 开/关引起的、这是否会成为问题?

此致、
Zeming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们测试的波形。 它显示了小于1us 的较短延迟。

    和噪声、即使没有 INX 开关也是如此。

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我已指派一名团队成员来支持您的主题。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    感谢您的提问! 您能否 提供显示 SOA、Inha、INLA 和 OUTA 的波形? 我想看看在这个 开关期间、OUTA 上发生了什么。

    此致、

    Anthony Lodi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们再次检查了数据表、该波形来自 DRV8316CR 电路、我是否可以考虑激活延迟补偿以延长延迟?  

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    在图9-6中、可能有一些事情需要发挥作用。

    补偿延迟可能是您提到的一个因素、但我无法确定是否已为波形启用。  

    2、考虑从输入变化到 OUTx 开始变化的传播延迟也很重要。

    3.还必须考虑器件死区时间、这是在关断高侧 FET 和导通低侧 FET 之间插入的时间(反之亦然)

    4. CSA 的输出会随着输入的变化而变化。  

    所有这些因素都会导致输入变化和 CSA 输出变化之间出现2us 延迟。 此外、也有可能不使用最高压摆率(200V/us)获取波形、这会增加更多时间。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Anthony Lodi