This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:GUI FFS 是、另一个!

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, USB2ANY, DRV10983EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182223/drv10987evm-gui-ffs-yes-another-one

器件型号:DRV10987EVM
主题中讨论的其他器件:DRV10983USB2ANYDRV10983EVM

好的、TI 你去了、完成了

"通知器超时
器件 GUI.lvlib:GUI 通过 Notifier.vi:5770006:\DRV10983.lvlib:Export Read All.vi\DRV10983 High leve.lvlib:Main.vi"等待 GUI 响应

首先是 F、我花了5个小时的时间来调试您的未完成产品。

接下来、这里将介绍的内容、这是全新的开箱即用配置、该流程的每个步骤都遵循了字母、但我仍然得到了以上内容。

我已经使用 LabView Blah Blah Blah Blah 检查了运行时间、检查了电压、所有这些都是标称值、但是... 当我使用 USB2ANY Explorer 启用 i2c 线时、它不会被拉高... 根据您的原理图、SDA 和 SCL 都应该符合我们的预期。

您可能会告诉我、这是一个圣诞节期间的项目、TI 毁了圣诞节...

从许多其他线程中也可以清楚地看出、这是一个常见的问题、为什么您仍然依赖8年的运行时文件、这没有任何意义、我希望我在将130€μ s 的时间花在这块垃圾上之前就知道这一点。

因此、为避免疑义、我安装了 NI LV Runtime 2014 SP1 32位、然后安装了64位、我已经测试了所有电源轨... 一切都很好 我猜您没有机架解决方案、但您必须根据这种情况发生的次数获得一个 KB、但我猜其中任何一个都不会被任何一个问题所迷惑?!

"DRV10983 USB2ANY.lvclass:读取 Register.vi
寄存器读取失败!! 请重新启动 GUI 并重试"

此外、这看起来像一个类、不确定它是否在 USB2ANY.dll 中处理、但它被引用、而且无论我选择哪种芯片、此错误都会出现、但这可能只是对函数或类的通用调用。

我有点生气  

Bjorn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV10983EVM 不是87、TI 站点已将其更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bjorn、

    很遗憾听到您遇到了一些问题。 我已指派一名团队成员提供反馈。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjorn、

    我们知道您使用的 EVM-GUI 组合错误、这会导致 GUI 通信问题。 如果您认为这已解决、您是否可以通过单击"已解决"按钮来关闭此主题?

    此致、

    Vishnu