您好!
在第98页的"寄存器字段说明"部分中、可以看到:
"Max_speed: 14位值、用于设置电气频率中的最大速度值最大电机转速(Hz):{MOTOR_SPEED/6}、例如:如果 MOTOR_SPEED 为0x2710、则最大电机转速(Hz)= 10000 (0x2710)/6 = 1666Hz。"
在说明中、我不确定 MOTOR_SPEED 是另一个寄存器字段、还是 MOTOR_SPEED 可能是 MAX_SPEED 的拼写错误、因为我在数据表中找不到 MOTOR_SPEED 作为寄存器阀。
此外、公式: 最大电机转速(Hz)= 10000 (0x2710)/6 = 1666Hz 完全错误或写入错误。
它是最大电机转速(Hz)=(0x2710)/6 = 1666Hz 还是10000/6 = 1666Hz? 这是否意味着、如果 MAX_SPEED 设置为10000、则电机最大速度将被声明为1666Hz? 为什么我们需要将寄存器值减小6?
如果它们是拼写错误、那么是否有人可以更新数据表以进行更正?
此致、
Brian