This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:在没有直流块的情况下使用

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185430/drv2700-use-it-without-dc-block

器件型号:DRV2700

您好!

我打算将其用于直流。

我能否移除输入引脚上的直流电阻器(数据表参考设计上的电阻器)?

如果没有它们、它的输出是否稳定?

谢谢、

消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elelch:

    欢迎使用触觉 E2E!

    是的、对于直流应用、可以移除直流阻断电容器并在输出端驱动直流。  

    DRV2700数据表中的"9.2.3直流耦合 DAC 输入应用"对此进行了介绍。  

    此致、
    Arthur