This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1EVM:故障输出问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185630/drv8912-q1evm-fault-output-issue

器件型号:DRV8912-Q1EVM

尊敬的 TI 团队:

我们使用 DRV8912-Q1EVM 连接三向阀以进行负载测试。 三通阀的一端连接到 OUT4/6/7/9、另一端连接到 OUT3/10/11/12。 在控制负载正负旋转的过程中、一些 OUT 端子将报告过流或旧故障、并且故障 OUT 端口不确定。 此问题的原因可能是什么? 是否有任何方法可以避免此问题? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 让我建议您跟进。

    1) 1)作为第一步、我建议先检查状态寄存器、然后确定哪个通道存在故障状态。

    (笑声)

    2) 2)根据您的描述、您有 OCP 和旧故障。 请通过 old_CtrlX 寄存器禁用旧函数、以进一步调试 OCP。

    现在、我建议使用示波器监控 nFAULT 引脚和 OUTx (电压和电流)。 然后使用 nFAULT (高电平->低电平)信号进行单次触发。 当 nFAULT 切换为低电平时、OUTx 上应该具有高峰值电流。 峰值电流可能超过1.3A。 需要控制该峰值以避免 OCP。

     

    如果浪涌电流的周期很短、调整 OCP_DEG 可能会有所帮助。

    3) 3)解决 OCP 后、我建议返回到 OLD。 基本上、如果在行驶时电机电流低于特定水平、则检测到 OLD。 如果不需要、可以禁用 OLD。

    有关更多详细信息、 请参阅数据表中的8.3.3.5开路负载检测(如果将使用旧功能)。

    此致

    Shinya Morita