This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:GUI 软件安装

Guru**** 2555170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185196/drv8244s-q1levm-gui-software-installation

器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

您好!

你好。

我的客户正在尝试下载 GUI 软件 (https://www.ti.com/tool/DRV8244S-Q1LEVM#design-files)。

他不相信自己正在正确安装它、因为在卸载它并重新安装它之前、他只能一次性使用它。

他想知道您是否可以引导他正确安装软件的过程。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    有用户指南 TI.com。  

    www.ti.com/.../DRV8244S-Q1LEVM

    从第12页开始、它显示了 GUI 设置过程。 请参阅?

    它在第4.2节中显示了基于云的 GUI 选项。 如果安装不起作用、请尝试。

    谢谢、

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    确保他正在从已安装的启动器打开 GUI、可能位于"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/"位置。  听起来好像他每次都在运行安装程序、从而在安装(和打开 GUI)和卸载之间跳转。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、Shinya、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    因此、它指出有一个快捷方式已被删除。 剩下的所有内容都包含在 "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/"中。 位置是“卸载 DRV824x_Drb814x-Q1EVM-GUI”

    是这样吗? 如果是、我可以在哪里打开 GUI 文件?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、  

    也许我的最后一个回答令人困惑。  这些步骤是我遵循的工作:  

    1.运行 ".\slvc821b\DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI-0.5.0.setup-win_10.0.0.exe"安装 GUI

    2. 打开快捷方式"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI\DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI.lnk"来运行 GUI

    -请注意、此快捷方式应打开 "C:\Users\yourUserNameHere\guicomposer\runtime\gcruntime.v10\DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI_launcher.exe"

    -您还应该能够在桌面上运行快捷方式"DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI 0.5"

    请告诉我这两个步骤是否适合您!

    此致、

    Jacob