This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:当使能线路被切换时、会生成一个大瞬态

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185439/drv8323-when-the-enable-line-is-toggled-a-large-transient-is-generated

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件: LM34936

我们的初始开发使用 了开发板(BoostXL-DRV8323RS)来成功驱动我们的电机、并且未发现任何问题。

我们的生产板使用 DRV8323S、并通过 LM34936降压/升压芯片供电。  当我们切换使能线路时、DRV8323S 显示故障。  由于 DRV8323S 的输入端没有 PWM、我们在使能保持低电平时上电。  当我们启用 DRV8323S 时、电机会发出很短的沉闷声、处理器的电源会持续足够长的时间进行重置。  然后、我们再次完成启动过程、并再次出现故障。

 我们所做的就是为 DRV8323S 供电、我们不是尝试驱动电机、而是提高使能线路在电机中产生175A 的极短瞬态(通过使用示波器监控整个电流感应电阻器进行测量)、 这会触发 LM34936中的保护、并进入间断模式、从而导致处理器断电。

我们可以通过禁用 LM34936上的断续模式来继续操作、但由于这在逐周期保护之上提供了额外的保护级别、因此这不是我们的首选路径、我们无法提供将会达到的16ms 保持时间 以防止处理器断电 、并允许我们恢复间断模式。

这会提示一些问题:

您对为何仅启用 DRV8323S 就会导致此瞬变有什么想法吗?

‘s我们是否应该对配置做任何操作,以确保芯片以“安全”的方式启动,从而避免通过输出 FET 推送能量? 例如、我们应该在启用芯片之前应用 PWM 吗?

欢迎所有建议

David Lambert