This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为交流感应电机构建简单的 VFD -如何开始?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/702926/building-a-simple-vfd-for-ac-induction-motors---how-to-get-started

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FLAUNCHXL-F28069M

大家好、

我想构建一个简单的交流电机 VFD (开环)、由 C2000微控制器控制。 基本而言、它将由400VAC 整流器、制动电阻器和 IPM 组成。 我目前正在努力寻找所需的器件。 由于我想简化它、我不想设计自己的 PCB 板、因此我尝试使用现有板、但无法找到我所需的所有板。  

我可以将 IPM (集成电源模块)与 IGBT 一起使用(包括一个用于制动电阻器的 IPM)。 我正在寻找的电路板具有用于交流输入的整流器、用于直流链路的电流感应、直流链路电容器、用于微控制器和 IPM 的连接。 我找不到任何东西...  

是否有某种开发板可用于我的目的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Infineon、Eval-M1-CM610N3。 0.75kW、减去制动电阻器和电流传感器、低于100.00美元。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这正是我想要的。 最好具有三相400V 输入和制动电阻器。 TI 是否没有此类评估板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看此处
    www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 是的、请检查 TI 有更好的产品、但更昂贵。

    www.ti.com/.../tmdshvmtrinspin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上一个错误地发布在完成之前。

    此套件最多可采用220V 交流电、而不是400V 交流电。 这是一个完整的套件、可用于概念验证。 TI 没有额定400V 交流输入的用于电机控制的逆变器套件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我也犯了同样的错误。 我以为您是指400V 直流电、这是直流总线上一个非常常见的值、抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个 Infineon、Eval-M1-CM610N3、我将使用 LAUNCHXL-F28027F 或 LAUNCHXL-F28069M 作为我的下一个项目来驱动它。

    如果您找到其他可由 Piccolo Launch Pad 驱动的 IPM 评估板、我想听听它们的介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的第一步是运行0.55kW 交流电机、因此 Infineon Eval-M1-CM610N 可以正常工作。
    我还将在一段时间前为此购买 LAUNCHXL-F28027F。 让电机旋转的最简单方法是什么? 是否可以使用 InstaSpin 软件启动它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有板、但我还没有开始。 我将通过一些修改将硬件插入一起、然后开始运行 InstaSpin 示例。 这是计划。 我在那里看不到任何大的叔叔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我发现了 ST 的一款新评估板、具有400VAC 和制动斩波器:

    https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-hki001v1.html

    [引用 user="Kerem Toral">我有板、但尚未开始。 我将通过一些修改将硬件插入一起、然后开始运行 InstaSpin 示例。 这是计划。 我在那里看不到任何大的叔叔。

    [/报价]

    我是否可以问您为什么使用 TI 控制器和软件? 使用专为电路板设计的 Infineon 微控制器是否更容易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Hendrik 回答过迟、

    TI 为电机控制应用提供多种控制器和相关软件支持。 我喜欢 InstaSpin。 另一方面、Infineon 更专注于 TI 所缺乏的 IGBT、IPM 等功率器件。

    我很高兴您找到了您想要的 STEVAL-hki001。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、这有点脱离了 TI 的讨论。 如果您的问题得到解决、请"单击已解决"、如果您有其他疑问、请告知我们。 谢谢。