This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:DRV8312的层叠电流

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/703845/drv8312-leackage-current-of-the-drv8312

器件型号:DRV8312

你好

 

我们使用的是 DRV8312。 在我的电路板中、DRV8312电源电压为12V、电机电源电压为24V。

我看到、如果我为 DRV8312供电(打开12V 电源)、而不为24V 电源供电、我可以看到电机电源上的电压为6.5V。

激活电机电源时、我看不到6.5V 电压、我看到24V 正常。

 

DRV8312是否存在某种泄漏?

 

此致

Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oded、

    我们必须进行调查。 我们应该在星期三之前得到答复。

    在等待期间、您是否会在 GVDD/VDD 通电且 PVDD 未通电的情况下记录输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     

    在器件输出上、我看到6.8V。

     在 PVDD 电源轨上、我看到6.4V。

     

    此致

    Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oded、

    我无法重复您的观察结果。
    当 VDD/GVDD_x 为12V 时、输入(PWM_x、RESET_x 等)的状态是什么?
    您是否单独为 VDD 和 GVDD_x 供电?

    我在输出(~640mV)和 PVDD (~460mV)处看到少量泄漏。 根据 RESET_x 设置、在 PVDD 和 GND 之间并联添加一个10kOhm 会使电压放电。 当 RESET_x 为低电平时、泄漏路径很明显。 当 RESET_x 为高电平时、似乎没有泄漏路径。

    将在您提供设置后重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oded、

    您的问题是否已解决?