This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:针对连接的步进电机优化 BOOST-DRV8711设置

Guru**** 1587505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/701636/boost-drv8711-optimizing-boost-drv8711-settings-for-attached-stepper-motor

器件型号:BOOST-DRV8711

我有个 TIDA-00261-BOOST-DRV8711评估板、尝试查看这些组件是否足以运行连接的步进电机。 如果设置中没有太多的调整、我可以操作电机、但电机会变得相当热。 步进电机在加速过程中也会打滑、步进也会丢失。 是否有人可以为我的步进电机建议任何可解决我遇到的发热和漏步问题的设置?e2e.ti.com/.../PKP268D28M_2D00_L_2D00_StepperMotor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、此帖子已被遗漏。

    您当前有哪些设置?

    您有一个与设计电机类似的电机。 您能否验证使用基线 GUI 设置是否获得与测试结果文档第9页上的结果类似的结果:

    基线设置:60RPM 常数、t_off= 36µs μ s、t_blank= 1µs μ s、t_DECAY= 11µs μ s、自适应消隐
    时间被禁用、CH2 = B2、CH3 = A2

    www.ti.com/.../tidu437.pdf