This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983中的试用问题

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698213/drv10983-trial-issue-in-drv10983

器件型号:DRV10983

大家好!

              我将 DRV10983用于 BLDC 电机。 在这种情况下,如果电机被锁定,DRV 就会在持续5秒后继续尝试,这意味着在间隔5秒后,DRV 给出了启动/试用。 我认为这对用户来说似乎是个问题。 是否有任何方法可以在经过 N 次试验后停止其试验、例如在3次试验之后停止 DRV 试验并关闭电机直至问题出现?

期待您的支持性回复。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Indu、

    无法禁用重试。 我们的器件无法得知锁定状态消失、只能尝试重新启动、然后再次遇到锁定。 因此、IC 每5秒重试一次。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦!!
    但由于这种情况、我遇到了严重的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Indu、

    请注意、如果您的系统中有一个用于控制驱动程序速度命令的 MCU、则可能会阻止此行为。

    MCU 可以通过持续向驱动器发送 I2C 读取命令来监控是否发生故障。 这意味着、当驾驶员遇到故障时、驾驶员将发出故障发生标志、然后在5秒钟后尝试重新启动。 如果 MCU 在5秒的时间范围内读取故障、它将有足够的时间删除驱动器的速度命令、从而防止重新启动行为。 这将实现您的目标。

    最棒的
    Cole