This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:SPI SDATAO 上升时间

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/700838/drv8308-spi-sdatao-rise-time

器件型号:DRV8308

大家好、我在从 DRV8308执行 SPI 读取操作时遇到了一些问题。

SDATAO 上有2K 的上拉电阻时、我看到上升时间超过100ns、但该器件的最短位时间为62nS。 我将电阻器换出1K、这使上升时间达到68nS。 很显然、我需要一个非常强的上拉电阻器来实现器件所说的16MHz 的额定频率。 数据表中没有说明 SDATAO 引脚能够灌入的电流大小、这是多少? 换句话说、我想知道我可以运行读取数据的最大速度、这意味着我需要最小上拉电阻器、这是该引脚的最大灌电流。

谢谢、

John Sullivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们必须确认建议的最大灌电流。
    2mA 时的漏极开路输出的电压(最大0.5V)规格有一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    SDATAO 引脚在激活时相当于250欧姆电阻器。 您可以减小上拉电阻器、但在某些情况下、接收端的电压可能大于 VIL 规格。

    如果 SDATAO 信号上有多个负载或线迹上的电容会影响上升时间、请考虑添加一个缓冲器。