请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301 主题中讨论的其他器件: TMS320F28027F、 MSP-EXP430F5529LP、 DRV8320
大家好、我购买了一个 DRV8301、目的是使用有传感器 FOC 驱动无刷直流电机。 我还购买了 C2000 Launchpad SL TMS320F28027F、这是部署过程中最令人沮丧的事情... 我不清楚我需要什么软件、下载它必须注册、下载后会带来安装的麻烦、然后打开了我所见过的最令人生畏和最复杂的 IDE ...
是否有一种简单的方法可以将 DRV8301连接到 Arduino 以运行我的应用程序? 我想使用 AS5047或48等位置传感器并进行位置控制、不需要任何 InstaSPIN...
帮助!