亲爱的、大家好
客户正在使用 DRV10975进行评估。
它们使用 I2C 命令执行速度控制、但有时电机停止。
因此、当它们观察到命令时、结果表明在将命令写入 SpeedCtrl1时、访问2字节和3字节可能会发生等待时间。
黄色波形 SDA、蓝色波形 SCK
这是否有可能出现电机停止的现象?
它们将数据表中写入的命令写入 SpeedCtrl2、然后写入 SpeedCtrl1。
此外、如果是由于访问等待时间、请告诉我可能会发生这种现象的等待时间。
谢谢、Masami M.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的、大家好
客户正在使用 DRV10975进行评估。
它们使用 I2C 命令执行速度控制、但有时电机停止。
因此、当它们观察到命令时、结果表明在将命令写入 SpeedCtrl1时、访问2字节和3字节可能会发生等待时间。
黄色波形 SDA、蓝色波形 SCK
这是否有可能出现电机停止的现象?
它们将数据表中写入的命令写入 SpeedCtrl2、然后写入 SpeedCtrl1。
此外、如果是由于访问等待时间、请告诉我可能会发生这种现象的等待时间。
谢谢、Masami M.
您好、Masami M.、
我们需要了解有关电机停止旋转时可能发生的情况的更多信息。 DRV10975仅在驱动器确定需要时停止驱动电机。 这通常 采用故障代码寄存器(0x1E)的形式。 根据触发的故障或锁定代码、我们将更详细地了解所发生的情况。 您能否确认当 DRV10975停止驱动电机时触发了哪个锁定代码?
您是否已经查阅 了 DRV10975调优指南 、以确保在运行电机之前正确编程了相电阻和 KT 等电机参数? 这通常会修复 KT 异常或 BEMF 异常锁定。
如果触发电流限制锁定0、请确保电机处于数据表(及以下内容)中所示的建议应用范围表内。 如果应用程序和电机落在表中,请尝试降低 0x95[6:4]中的加速电流限制 ClsLpAccel。
写入 speedctrl1和 speedctrl2的延迟最坏情况下应仅导致一定的减速、而不会导致电机停止旋转。
如果您需要这些建议中的任何一项的帮助、请告知我们。
最棒的
Cole