This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:修改控制寄存器(非-Q1)

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/701721/drv8305-control-registers-modification-not--q1

器件型号:DRV8305

您好!

只是想确认一个标准(而非-Q1) DRV8305能够修改拉电流/灌电流寄存器等。正如数据表在第39页中所说: "控制寄存器被用来设定 DRV8305-Q1的器件参数。"

这是否意味着只有 Q1合格器件才能更改其控制寄存器?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Al、

    是的、这是一个拼写错误、这句话应为"使用控制寄存器来设置 DRV8305的器件参数"。

    谢谢、
    Matt