This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8702D-Q1EVM:CCS/DRV8702D-Q1EVM

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/701496/ccs-drv8702d-q1evm-ccs-drv8702d-q1evm

器件型号:DRV8702D-Q1EVM

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我最近刚介绍了 DRV8702、在阅读了它的技术文档后、我对它有一些疑问。

从我到目前为止所读的内容 来看、我的印象是 DRV8702中没有 SPI 接口、 但是在其 EVM 软件中、大部分代码都是关于使用 SPI (如 DRV8703)将数据更新到寄存器。

我很清楚、这是 DRV8703软件(具有不同的 GUI)。 此软件是否有任何精简版本、不包含所有不必要的添加内容(因此最好根据我们的需求进行调整)?
2. 是否可以将 DRV8702 软件调整为 msp4302553以外的其他 MCU?
比如 msp432p401r ? 或者也许有一个用于它的展览?

提前感谢、致以最诚挚的问候、

Avraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Avraham、

    "一. 从我到目前为止所读的内容来看、我的印象是 DRV8702中没有 SPI 接口、但是在其 EVM 软件中、大部分代码都是关于使用 SPI 将数据更新到寄存器(如 DRV8703中)。



    我很清楚、这是 DRV8703软件(具有不同的 GUI)。 此软件是否有任何精简版本、不包含所有不必要的添加内容(因此最好根据我们的需求进行调整)?"

    没有软件的精简版本。

    "二. 是否可以将 DRV8702软件调整为 msp4302553以外的其他 MCU?
    比如 msp432p401r? 或者也许有一个为它准备的人?"

    是的、假设资源(速度、PWM 计时器、GPIO 数量)相似、可以将软件调整为其他 MCU。 没有可用的示例。