This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:降低 EMI

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884, DRV8885, DRV8886, DRV8886AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/701335/drv8886at-reducing-emi

器件型号:DRV8886AT
主题中讨论的其他器件:DRV8884DRV8885DRV8886

你好。

以下产品不是"智能栅极驱动器件"?

DRV8884
DRV8885
DRV8886
DRV8886AT

以下文档未介绍上述器件。
www.ti.com/.../slva989.pdf

没有特殊的方法可以降低这些器件的 EMI、对吧?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    DRV8884/5/6/6AT 不是"智能栅极驱动器"、因为它们不是栅极驱动器。 功率 FET 集成在器件中。

    通常、电路板布局对集成 FET 驱动器的 EMI 性能影响最大、但在极少数情况下、您可以通过在 OUTx 引脚上添加小型(如10nF)电容器或在 DVDD 和旁路电容器之间添加小型铁氧体磁珠来降低 EMI 频谱。 EMI 的最佳改进是 DRV888x 与各种旁路电容器(VM、VCP、CPH、CPL、AVDD、 DVDD)  -您可以查看 EVM 布局以获得一个很好的示例。

    谢谢、

    Matt