This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:PWM 输入中的静态信号(100% PWM)是否可能?

Guru**** 2391525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/701296/drv8432-static-signals-100-pwm-in-the-pwm-inputs-possible

器件型号:DRV8432

您好!

我可以在 PWM 输入 A、B、C 和 D 中使用静态信号吗? 这意味着100%直流 PWM?

该器件是否有内部振荡器为自举电容器充电?

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    该器件没有内部振荡器为自举电容器充电。

    建议运行低于100%、原因有两个:

    1) 1)建议使用一个小脉冲(在每个 PWM 周期中打开低侧至少50ns)。  有关详细信息、请参阅数据表的第7.3.2.1节(自举电容器欠压保护)。

    2) 2)如果使用逐周期过流保护、则该脉冲加上类似的小脉冲、在桥的另一半的高侧打开、将逐周期复位电路。 数据表的第7.3.2.2节(过流保护)对此进行了说明。