This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:具有无传感器正弦电流控制的 BLDC 吊扇控制器、TIDA-00386 (反激式变压器数据表差异)

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699007/drv10983-bldc-ceiling-fan-controller-with-sensor-less-sinusoidal-current-control-tida-00386-flyback-transformer-datasheet-discrepancy

器件型号:DRV10983

反激变压器数据表差异

您好!

我正在使用 DRV10983开发 BLDC 电机驱动器。 在应用手册中、它是指交流/直流中用于从交流电源输入产生24VDC 的变压器。 这是变压器的数据表。

http://www.ti.com/lit/ug/tidu354/tidu354.pdf

我们现在正在构建该变压器、但我们注意到了电路板数据表与装配的变压器的照片之间存在差异。

请比较数据表中的第2页和第3页。

有人能不能在此上面投射光、或者如果有更正后的数据表也能提供帮助。

谢谢、此致

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这种变压器两侧的一些图片也会有所帮助
    -Ajay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    我们的专家已收到通知,我们应尽快作出答复。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    任何输入。 我们陷入了变压器制造方面的困境。

    我们将感谢您的任何帮助。

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    很抱歉耽误你的时间。 此设计的发起人不再在 TI、因此我无法找到最佳信息。

    看起来 TI 设计是使用不同的变压器组件完成的。 我在这里找到了一个已经组装到电路板上的器件。 我已经包括了不带变压器的电路板图片以及带变压器的电路板照片。

    请告诉我这是否足够、或者我是否需要尝试拆卸电路板以使变压器独立。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    感谢您发送电子邮件和照片。 这似乎是一个良好的开端。 让我看看我可以做些什么、如果需要、我可能不得不用变压器照片来解决您的问题。
    不过还没有
    感谢你的帮助。
    Ajay