This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:首次上电后 DRV10983 EVM 损坏

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698708/drv10983-drv10983-evm-damaged-after-first-power-on

器件型号:DRV10983

您好!

我看到一个完全类似的问题-在对电路板进行循环通电几次后、3.3V (Vreg)和 GND 短接。 到目前为止丢失了5个芯片、无法理解正在发生的情况。 该线程的解决方案是什么? 这不是 EVM、而是我根据参考设计创建的电路板。 我有一个电路板工作了一天、之后这个电路板放弃了某个电源周期(24V 电源周期)

任何指针都将有所帮助

-Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    我们听说 DRV10983Z (睡眠模式)器件上出现了此问题、但从未听说过 DRV10983。 您的设计中是否使用了 DRV10983Z?

    如果是、请参阅 DRV10983数据表中的应用信息部分。 部分说明了必须在 VREG 引脚上放置一个齐纳二极管以防止此问题。 部分后面的"实验组件"表中显示了二极管的规格。

    否则、我们需要开始调查以找出根本原因。 您能否提供原理图和布局供我们查看? 或者、您能否在   这种情况下提供 VCC、VREG 和 V3P3的一些波形? 您如何知道 VREG 在此运行期间短路?

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cole、
    感谢您的即时响应。 经过一些内部审查、我们意识到连接到 SW 的电感器的值不正确、我们将其更改为47u - 1.2A Isat。 这似乎在至少一个电路板上启动时为 Vcc - GND 短路提供了一个暂停。 我们认为这可以开始,但我们不确定。 我们将在3-4个电路板上重复该内容、然后得出结论。 但是、电机还没有旋转。 但感谢您在这个阶段为我们提供帮助
    -Ajay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    请告诉我是否还有其他事情可以做。 我很高兴你取得了一些进展。

    最棒的
    Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    是的、电机现在正在旋转。 但是、我们正在尝试启动应用中建议的 SMPS、并且变压器存在差异。 我已在 门户上为此创建了另一个查询、但没有收到任何相同的响应。 我们将感谢您在这方面提供的任何帮助。

    谢谢

    Ajay