This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:I#39;m 查找与 TMS570结合使用的 drv3205-Q1的固件示例

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/700671/drv3205-q1-i-m-looking-for-an-firmware-example-for-the-drv3205-q1-in-combination-with-the-tms570

器件型号:DRV3205-Q1
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012

您好!

drv3205-Q1是否有任何与 TMS570安全 MCU 结合使用的电机控制固件示例? DRV3205-Q1评估模块与 Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 兼容、因此我认为必须有一个示例项目–但我找不到它…

一个很好的示例、可以开始我们新的安全 BLDC 电机运动控制开发。

 

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    由于 DRV3205是面向功能安全应用的专用器件、因此对 DRV3205 EVM 支持文件的访问受到限制、并通过 mySecure 软件进行控制。 我已经在 e2e 上给您发送了一个朋友请求、如果您愿意接受、我可以直接给您发送邮件、我们可以讨论访问这些文件的后续步骤。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的支持。 我已接受您的朋友请求。

    此致
    Simon