This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:分辨率、带宽、输出摆幅限制

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/697813/drv2605l-resolution-bandwidth-output-swing-limitations

器件型号:DRV2605L

您好!

我对 DRV2605L 有以下问题:

- PWM、模拟和音频输入模式的分辨率是多少?

- DRV2605L 驱动器的输出带宽是多少?

-驱动器的输出摆幅限制是什么?  

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    1、分辨率可以是7位或8位、具体取决于 BIDRI_INPUT 的设置(寄存器0x1c)。
    2.在闭环模式下、输出将位于 LRA 的 f0处。 在开环 μs 下、有一个7位寄存器(0x20)用于设置基于以下公式的频率:LRA 周期(us)= OL_LRA_PERIOD[6:0]×98.46 μ s。 您可以转换为频率。 该器件专为~125-500Hz 的触觉频率范围而设计。
    最大输出电压约为 VDD-0.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    请随时将任何其他问题发布到论坛。 我现在将关闭此帖子。