This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:这是用于更快停止直流电机的衰减模式

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/700603/drv8800-which-is-decay-mode-for-faster-stopping-dc-motor

器件型号:DRV8800

大家好、

 我的客户 希望尽快停止直流电机。  

  哪个衰减模式停止直流电机更快?

 2.如果第一次衰减快于慢速衰减、使用第一次衰减停止直流电机有什么问题?

此致、

Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara-San、

    慢速衰减将以最快速度停止电机。 我们还在数据表中将其称为"制动器"。

    2.我们在数据表中将快速衰减称为"滑行"。 在快速衰减的情况下、电机将在其自身的摩擦下停止。