This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:上电序列

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/700128/drv8305-q1-power-up-sequence

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8305

您好!

DRV8305-Q1的上电序列

1。
不要为 PVDD 供电、先为 VREG 供电、驱动 SPI、没有问题?

2.
DRV8305-Q1是否有上电启动程序?
例如、它是 PVDD、VREG、AVDD、DVDD 的启动顺序。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、

    使用的是 DRV8305的哪个版本?
    DRV83053Q
    DRV83055Q
    DRV8305NQ
    DRV8305NE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick–San

    感谢您的支持。

    目标器件是 DRV8305NEPHPRQ1。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain:

    要按顺序解决您的问题、请执行以下操作:

    1) 1)否、DRV8305-Q1在提供 PVDD 且 EN 设置为高电平之前不会通过 SPI 进行响应。
    2) 2) PVDD 和 VREF 可按任何顺序供电、但如果没有 PVDD 电源、器件将无法正常工作。 AVDD 和 DVDD 均为 PVDD 提供的内部稳压电压、因此它们将保持0V、直到 EN 设置为高电平、此时它们将稳压至5V 和3.3V。

    谢谢、
    Garrett