This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:当 IFS 值变为负时会发生什么情况?

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/700227/drv8886at-what-happens-when-ifs-value-becomes-negative

器件型号:DRV8886AT

你(们)好

我们使用的是 DRV8886AT。

IFS 计算公式(DAC 或 PWM)...
 
 

如果 Vdac 值高于1.23V、则 IFS 值将为负值。

如果 Vdac 值变为大约1.3V 并且 IFS 值变为负(-)、驱动程序操作会发生什么情况?

我们将使用 PWM、如下所示。 在某些情况下(部分压力)超过1.23V 时、我们可能会与您联系。


 

    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    如果 VDAC 变为~1.3V、器件将有效地调节为0电流。 不会对器件运行产生负面影响。