This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:VDRAIN 和 VM

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698016/drv8320-vdrain-and-vm

器件型号:DRV8320
主题中讨论的其他器件:DRV832XDRV8305-Q1EVM

你(们)好

您能让我就 VM 和 VDRAIN 的连接提出一些问题吗?  

我们的客户将分离 VM 和 VDRAIN、因为他们希望在 VM 上放置滤波器。

当低输入电压下的纹波电压较大时、它们会关注 UVLO。
如果将 VM 和 VDRAIN 分开并将滤波器添加到 VM 中,则在某些情况下 VM 和 VDRAIN 之间可能存在一些电压差异。

这种差异可以接受多少? 我认为这取决于外部 MOSFET。 如果是这样、我如何计算它可以接受多少?

此外,如果我们在 VM 上添加一些过滤器,我们应该关注什么?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    在与团队交谈后修改了我的答案。

    不建议  将 VM 和 VDRAIN 分开。 由于 VDS 监视器和 Vgs 可能会受到负面影响、因此该器件可在这些电源线仅为一条电源线的情况下运行。

    当 VM 高于 VDRAIN 时、您需要在高侧的栅极和漏极上具有足够的电压、以便仍然切换 FET。 因此、使用 VDRAIN 和 GHx 上的电压计算电桥运行将得到答案。 这里没有问题

    当 VDRAIN 低于 VM 时、您必须小心高侧的齐纳钳位二极管、基本上、如果 Δ(VDRAIN - VM)不够大、二极管将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hecter-San、

    感谢您的支持。 我还有其他问题。

    >当 VM 高于 VDRAIN 时,您需要在高侧的栅极和漏极上有足够的电压才能仍切换 FET。 因此、使用 VDRAIN 和 GHx 上的电压计算电桥运行将得到答案。 这里没有问题

     这是否意味着 VM 处于 VDRAIN 下?

    >当 VDRAIN 低于 VM 时,必须小心高侧的齐纳钳位二极管,基本上,如果 Δ(VDRAIN - VM)不够大,二极管将无法正常工作。

    我认为这不是"Vdain goes below VM"。 它是"Vdain goes over VM"。 是这样吗? (因为"Vdain 低于 VM"与上述#1答案相同(VM 高于 VDRAIN)。

    此外、正如您提到的、Vdain 和 VM 应该是相同的。 因此、Δ(VDRAT-VM)应该为零。 是这样吗?

    我还有一个问题。

    数据表中提到了 VM 和 VDRAIN 以及滤波器的隔离。

    如果我们要在 VM 上添加过滤器,如何添加过滤器? 以及如何配置 VM 和 VDRAIN 线路?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    请参阅以下回复:

    >当 VM 高于 VDRAIN 时,您需要在高侧的栅极和漏极上有足够的电压才能仍切换 FET。 因此、使用 VDRAIN 和 GHx 上的电压计算电桥运行将得到答案。 这里没有问题

     这是否意味着 VM 处于 VDRAIN 下?

    >> VM > Vdraiin

    >当 VDRAIN 低于 VM 时,必须小心高侧的齐纳钳位二极管,基本上,如果 Δ(VDRAIN - VM)不够大,二极管将无法正常工作。

    我认为这不是"Vdain goes below VM"。 它是"Vdain goes over VM"。 是这样吗? (因为"Vdain 低于 VM"与上述#1答案相同(VM 高于 VDRAIN)。

    此外、正如您提到的、Vdain 和 VM 应该是相同的。 因此、Δ(VDRAT-VM)应该为零。 是这样吗?

    >> VM < VDRAIN。 由于 VM < VDRAIN 时的情况、建议它们保持不变。 您可以将它们分开、但必须注意钳位二极管的运行。 建议 VM < VDRAIN 时的差值 为4V 或更低。

    我还有一个问题。

    数据表中提到了 VM 和 VDRAIN 以及滤波器的隔离。

    如果我们要在 VM 上添加过滤器,如何添加过滤器? 以及如何配置 VM 和 VDRAIN 线路?

    >>如果 您希望单独操作 VM 和 VDRAIN 线路、请将它们分开。 滤 波器的滤波器与 DRV8305-Q1EVM 用户指南(修订版 A)用户指南中的滤波器类似。 滤波器在第14页上作为可选 π 型滤波器。 请注意、EVM 的设计电压高达45V、而 DRV832x 器件的工作电压高达60V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hecter-San、

    感谢您的友好支持。

    >当 VM 高于 VDRAIN 时,您需要在高侧的栅极和漏极上有足够的电压才能仍切换 FET。 因此、使用 VDRAIN 和 GHx 上的电压计算电桥运行将得到答案。 这里没有问题
    >>>VM > Vdraiin

    -在客户情况下、VM 由电池供电、VDRAIN 连接到电桥的高侧 FET 的漏极。

    ——能不能让我总结一下您的答案?
    如果 VM > VDRAIN、我们应该关注 VDRAIN 和 GHx 的电压。 (我们需要检查它是否可以驱动外部 MOSFET。)
    但这可能不是问题。

    如果 VM<VDRAIN、我们需要 VM 和 VDRAIN 之间的电压差应小于4V。 钳位二极管导致的。
    我的理解是否正确?

    -如果 VM 和 VDRAIN 之间的电压差大于4V,会发生什么情况?

    >>如果您希望单独操作 VM 和 VDRAIN 线路、请将它们分开。 滤波器的滤波器与 DRV8305-Q1EVM 用户指南(修订版 A)用户指南中的滤波器类似。 滤波器在第14页上作为可选 π 型滤波器。 请注意、EVM 的设计电压高达45V、而 DRV832x 器件的工作电压高达60V

    -感谢您提供的信息。 我建议客户参考上述 EVM。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    -在客户情况下、VM 由电池供电、VDRAIN 连接到电桥的高侧 FET 的漏极。

    ——能不能让我总结一下您的答案?
    如果 VM > VDRAIN、我们应该关注 VDRAIN 和 GHx 的电压。 (我们需要检查它是否可以驱动外部 MOSFET。)
    但这可能不是问题。  

    >>正确:)

    如果 VM<VDRAIN、我们需要 VM 和 VDRAIN 之间的电压差应小于4V。 钳位二极管导致的。
    我的理解是否正确?

    -如果 VM 和 VDRAIN 之间的差分电压大于4V,会发生什么情况?

    >>根据最小钳位二极管电压15V,您可能违反 VDS 保护

    >>如果您希望单独操作 VM 和 VDRAIN 线路、请将它们分开。 滤  波器的滤波器与 DRV8305-Q1EVM 用户指南(修订版 A)用户指南中的滤波器类似。 滤波器在第14页上作为可选 π 型滤波器。 请注意、EVM 的设计电压高达45V、而 DRV832x 器件的工作电压高达60V  

    -感谢您提供的信息。 我建议客户参考上面的 EVM。

    >>> okey-dokey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hecter-San、

    谢谢你。 我会向客户建议不推荐、但如果 VM 和 VDRAIN 之间的差异小于4V、可能还可以。
    如果我的理解不正确、请改正。

    此致、
    本志本