This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 阀驱动器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA, DRV8860EVM, DRV8860, DRV8806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699144/valve-driver

主题中讨论的其他器件:ULN2003ATPL7407LADRV8860EVMDRV8860DRV8806DRV8806EVM

您好!

我正在寻找能够控制128个阀门的阀驱动器板的建议。 TI 是否为此类应用制造驱动板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarvesh、

    虽然我们有7个通道器件、例如 TPL7407LA 和 ULN2003A、用于驱动电感负载、例如阀门、但我们没有专门用于驱动大量阀门的电路板。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarvesh、

    我们还有一个 DRV8860EVM、可控制多达16个通道、但它取决于阀门的电流要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些阀门需要高达1A 的电流。 现在、16个通道将执行该任务
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarvesh、

    您是说每个阀需要高达1A 的电流吗? 除非您按照数据表的图6并联输出、否则 DRV8860只能提供高达560mA 的电流。 另请注意、电流输出图为25°C、因此这些值将随温度的升高而降低。

    对于每个阀1A、DRV8806可能是更好的选择。 还提供 DRV8806EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的尺寸是否以 cm 为单位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarvesh、

    您是否参考了数据表末尾有关 PWP 封装的信息? 如果是、答案是"是"、请参见注1。

    如果不是、请告诉我们您所指的尺寸。