This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:此部件的可用性问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698361/drv8844-availability-issues-with-this-part

器件型号:DRV8844

我以前使用过此器件、但现在没有可用性、目前在24周交货周期报价。  是否存在生产问题、其他一些技术问题、无法跟上订单或被淘汰?  我已经给主要办公室打电话,但他们所做的只是重申,准备时间是24周(没有太多帮助)。

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我无法评论库存和交货周期问题、但我可以向您保证器件不会被淘汰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、为什么它们目前不可用? 是否存在生产问题、突然变得非常受欢迎、或者...? 有人必须知道、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我很抱歉耽误你的答复。 为了回答您的问题、答案类似于"突然流行"、但在本例中、它不仅仅是 DRV8844:

    "半导体行业的需求增长创纪录。 2017年的市场实力远远超过了对 TI 某些封装/技术的产能持续施加压力的预期。  汽车、工业和个人电子产品连续四个季度实现了两位数增长。  TI 已根据市场情况延长交货周期、因此适当的订单可见性和智能积压至关重要。 请尽快下订单、确保您提供适当的可见性、以便我们更好地满足您的需求。"

    如果您想详细讨论您的需求、我通过 E2E 系统向您发送了一个朋友请求、我们可以直接向您发送消息。

    谢谢、

    Matt Hein

    DRV8x 营销

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!