This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8850:使用 EVM 实现制动功能

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699863/drv8850-brake-function-with-evm

器件型号:DRV8850

你(们)好

DRV8850没有制动功能、但可以将 INxL 设置为高电平、将 INxH 设置为低电平。

正确吗?

如果是、是否可以使用 EVM 操作制动器?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    是的、通过将 IN1L 设置为高电平、IN1H 设置为低电平、IN2L 设置为高电平、IN2H 设置为低电平、可以在制动模式下操作 DRV8850。

    使用 EVM 可以操作制动器。 为此、可能需要对固件或电路板进行一些修改。 您何时需要此信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 可通过将 INxL 设置为高电平并将 INxH 设置为低电平来在制动模式下运行。

    调整 SPD_ADJ 电位计,DRV8850 模式将在制动和驱动之间切换。

    谢谢。