This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:如何在不使用时搜索 nSLEEP 和禁用引脚

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699707/drv8873-q1-how-to-hundle-nsleep-and-disable-pin-when-not-in-use

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8873

大家好、

我们考虑使用 DRV8873。

我们不会 控制 nSLEEP 和禁用引脚。

请告诉我在不使用时如何搜索这些引脚。

是否可以将 nSLEEP 端子直接连接到电源?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    nSLEEP 应连接至介于3和5V 之间的电压
    禁用应该被连接至0V。

    nSLEEP 引脚的绝对最大值为5.7V。 不能直接连接到电源。