This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:RDS (on)的变化

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699364/drv8412-variation-of-rds-on

器件型号:DRV8412

您好、支持团队、

我们的客户正在研究电机电路。
关于 DRV8412、高侧和低侧 MOSFET 的 RDS (on)有多大变化?
数据表中未描述 RDS (on)的最大值和最小值、仅指定典型值。
±3σ、您能不能教我 RDS (on)的值?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tachibana-San、

     3σ 您的参考、在25°C 和24V 条件下、RDS (ON)可根据 Δ I 为+/-15%。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -San、您好!

    感谢您的信息。

    您的信息非常有用。
    我很快会通知客户。

    此致、
    M. Tachibana