This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:驱动声纳传感器600W

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699234/drv8662-drive-sonar-transducer-600w

器件型号:DRV8662
大家好 、是否有办法驱动频率为50kHz 的600W/1kW 传感器和 DRV8662? 如果我将芯片配置为输出200V 差分电压并驱动变压器的初级侧、次级侧升压电压、例如600V 、此电路是否工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    DRV8662和其他压电式触觉驱动器专为触觉频率而设计、最大带宽为~20kHz。 您将需要此应用的超声波驱动器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师