This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:使用电机作为具有 DRV8301-69-KIT 的发电机

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699201/drv8301-using-a-motor-as-a-generator-with-the-drv8301-69-kit

器件型号:DRV8301

是否可以让电机旋转(不是由 drv8301驱动)作为发电机、以便电路板能够接受反向极性电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发电机模式是机器操作的一部分、是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息、谢谢。 您能给我介绍一下介绍该功能的文档吗? 我还没有在任何用户指南中找到它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有具体提到它、因为它被视为操作的自然部分。 我们有一些运行两个电机的示例、一个用作电机、另一个用作发电机。 它们都具有相同的控制结构/算法、您可以让它们中的任何一个用作电机、而另一个用作发电机。

    BTW、对于您的用例、您需要制定基于标准控制模型的策略。