This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:SPI 写入寄存器的问题

Guru**** 2391405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699018/drv8320-issue-of-register-writing-by-spi

器件型号:DRV8320
主题中讨论的其他器件:DRV832X

您好!

我的电机有 SPI 写入寄存器的问题。
请参阅随附的文件。

[问题]
我的客户无法通过 SPI 写入 DRV8320S 的内部寄存器。
附加文件为详细信息。

[请求]
您能否确认工作台上的 EVM 上的 SPI 是否正确访问了0x5地址?

e2e.ti.com/.../DRV8320-SPI.pptx

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    我可以使用 GUI 通过 drv832x EVM 上的 SPI 正确写入0x5h 地址。

    我想知道、只有0x5h 地址无法正确写入寄存器、或者所有地址都无法正常工作。

    需要注意的一点 是、当 nSCS 引脚从高电平转换为低电平以及从低电平转换为高电平时、SCLK 引脚应为低电平、请参阅数据表8.5.1 SPI 通信。

    从随附的幻灯片中、nSCS 和 SCLK 看起来是同时变化的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    感谢您的支持。
    这对我很有帮助。

    下面我回答您的问题。 我添加一个问题。

    >我想知道只有0x5h 地址不能正确写入寄存器,或者所有地址都不能工作。
    ->所有地址都无法正常工作

    添加问题:
    在我客户的波形中、数据格式的消隐时间介于8位和8位之间。
    但在波形中、8位和8位数据格式之间没有消隐时间。
    消隐时间是下面红色圆圈的一部分。
    这没问题吗?

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    消隐时间似乎没有问题。

    请注意、SPI 通信应遵循 数据表7.6 部分的 SPI 时序要求。

    谢谢你。